ワイヤレス充電用パターンコイル: 世界初、すべてのQi規格準拠スマートフォンに対応する超薄型ワイヤレス充電用コイルを開発
ワイヤレス給電向け薄型パターンコイル「MP-A28」」は諸般の事情により生産を終了いたしました。これに伴い、今後の販売予定はございません。後継製品としてQi2規格対応のMPP ワイヤレス給電コイルを現在開発中です。
- 1つの充電器でMPP規格とEPP規格の両方に対応できるワイヤレス充電用コイルは世界初*
- Qi規格に準拠した全てのスマートフォンを1つの充電器で最大15W充電可能
- めっき加工の技術により、製品厚さ約1mmを実現予定
- パターンコイル設計により、広い有効充電エリアを確保
2024年5月14日
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、MPP規格とEPP規格の両方のワイヤレス充電に対応する超薄型パターンコイルを開発、2025年1月に量産開始を予定しています。1つの充電器でQi規格に準拠した全てのスマートフォンを最大15W充電できるコイルは世界初*となります。なお、本製品は本年5月22日から開催される「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」にて出展予定です。
近年、スマートフォンをはじめとしたモバイル機器のワイヤレス充電の普及に伴い、自動車内をはじめとして様々な場所で置くだけ充電などの需要が増加しています。スマートフォンのワイヤレス充電方式も従来のワイヤレス充電に加えて、マグネットで吸着することで効率的な充電箇所にセッティングする仕組みもあります。
従来の巻線式のコイルでは、充電エリアを確保するには3つのコイルが必要でしたが、当社のパターンコイル技術によって形状を自由に設計でき、1つのコイルで広い充電エリアをカバーできます。MPP規格とEPP規格を同時に満たすためには、MPP方式の磁石の外側にもコイルを設置する必要がありますが、磁石がその外側に配置されるコイルに影響し、充電効率が下がってしまうという課題がありました。当社はコイルへの影響を最小限に抑えるために磁石の配置やコイルの設計を最適化することでこの課題を克服し、最大15Wで両規格での使用が可能となる見込みです。また、パターンコイル技術によって製品厚み1mmを実現する予定です。いずれかのコイルに切り替えて充電することで回路基板の小型化にも貢献します。なお、当社のパターンコイルの銅めっき加工は、必要な部分にのみ銅めっきを施してパターンを形成しており、他の加工方法のように不要な部分の銅を除去することがないため、廃棄ロスの少ない製法を採用しています。
当社は今後も当該製品などを通じて更なるスマート社会の実現に貢献していきます。
* 2024年5月現在、TDK調べ
用語集
- EPP: Extended Power Profile
- MPP: Magnetic Power Profile
- WPC: Wireless Power Consortium
主な用途
- モバイル機器(スマートフォン)ワイヤレス充電
主な特長と利点
- めっきでコイルを形成することにより巻線コイルに対し薄型化を実現
- EPP+MPPコイルの一体型を計画(いずれかのシステムが作動しスマートフォン1台の充電が可能)
- Qi(ワイヤレス充電標準規格)に適合予定
※新規verをWPCに提案し規格を取得予定
生産・販売計画
- サンプル対応:要相談
- 外形:85×67mm
- 生産拠点 :稲倉工場西サイト
- 量産開始 :2025年1月予定
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2024年3月期の売上は約2兆1,030億円、従業員総数は全世界で約101,000人です。
ダウンロード
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 神野 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |