サステナビリティ | 環境TCFD/TNFD

はじめに

TDKは、2019年5月、気候変動が企業の財務に与える影響の分析・情報開示を推奨する提言を行うTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候変動関連財務情報開示タスクフォース)への賛同を表明しました。TDKは、環境ビジョン「Three ZERO for the planet」を策定し、事業活動による地球環境への負の影響をゼロにするとともに、未来永劫にわたり社会の環境負荷低減を追求することを掲げ、気候変動による事業へのリスクと機会を評価し、情報開示を行ってきました。
また、2023年9月に公表されたTNFD(Task Force on Nature-Related Financial Disclosures: 自然関連財務情報開示タスクフォース)の最終提言を受け、生物多様性を含む自然資本全般に関する依存・影響・リスク・機会について、ガイダンスに沿った分析および評価を実施し、2024年度より情報開示を行っています。
TDKは、気候変動および自然資本に起因する事業へのリスクと機会を評価し、適切な情報開示を行うことが、TDKの成長と持続可能な社会の実現を両立する上で不可欠であると考えています。さらに、これらの環境課題への取り組みを新たな事業機会として積極的に活かすことで、社会全体のトランスフォーメーションを牽引し、価値創造のさらなる進化を図っています。

1. ガバナンス

1.1 ガバナンス体制

取締役会の監督責任

TDKの取締役会は、未財務目標の進捗モニタリングを通して、環境関連業務の執行状況について四半期ごとに報告を受けています。基本的方針、中長期戦略、年度計画、重要な指標と目標について、審議・決議します。

経営者の執行責任

経営会議では、執行部門から目標の達成状況およびリスクについての報告を受けています。TDKでは、Chief Officer of Quality, Safety & Environmentが気候変動問題を含むグループ環境活動の責任者となり、品質保証本部安全環境グループを中心に、TDKグループ環境活動の推進と支援を行っております。TDKグループ環境活動において経営上重要な内容については、サステナビリティ委員会での協議の上、経営会議および必要に応じて取締役会で審議・意思決定を行っております。

TDKでは短期および中長期の業績との連動性を重視し、また、多様で優秀な人財を確保するために競争力のある報酬体系を絶えず追求することによって、取締役の企業業績および株価向上へ向けた行動を最大限に促進し、グループ全体の持続的な企業価値の向上を図ります。執行役員を兼ねる取締役および執行役員に対しては、事後交付型株式報酬のうち、中期経営計画の業績目標達成度に応じて算定されるTDK株式および金銭を対象期間終了後に交付する類型の業績連動発行型株式報酬として、パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を定めています。PSUの評価指標のうち未財務指標として、中期経営計画におけるCO2排出削減に関する目標を挙げています。業績目標達成度は、中期経営計画における連結業績の目標値の達成度に応じて、0~100%の範囲で変動します。気候変動への対応という社会課題解決を図りつつ環境価値を事業成長につなげていくために、評価指標として選定しています。

1.2 ステークホルダーエンゲージメント

TDKはグローバルに事業拠点を持ち、また主力製品となる電子デバイスの製造プロセスではさまざまな原材料、エネルギー、水等を使用しています。自然関連課題に関する分析・評価の各段階において、多様なステークホルダーとの有意義なエンゲージメントを実施します。事業活動やバリューチェーンに直接または間接的に影響を受けるお客様、サプライヤー、地域コミュニティ、行政機関およびチームメンバー(従業員)を重要なステークホルダーとして位置づけています。
ステークホルダーとの継続的な対話を通じて、自然資本に関する依存や影響に関する知見を共有し、リスクおよび機会の特定・評価・管理に関する取り組みの質を高めます。また、ステークホルダーの知識、とりわけ地域コミュニティを尊重し、協働的なアプローチを通じて、より実効性の高い自然関連施策の立案に反映します。

《人権尊重に対する方針》
TDKでは、TDKグループ行動規範の中で、「TDKグループは、人権に関する国際規範を尊重し、支持します。また、あらゆる企業活動が人権に及ぼしうる潜在的な影響を把握し、負の影響の防止および軽減に向けた活動を行うことが重要であるとの認識に基づき、人権尊重の責任を果たすために、バリューチェーンにおける人権デューディリジェンスを継続して行います。」と定めています。そのために、TDKグループ行動規範では「TDKグループは、児童労働およびあらゆる種類の強制労働を含む非人道的な労働ならびに人身取引を一切認めません。」、および「最低賃金、労働時間その他の労働者の保護に関する法令を遵守します。」と定めています。また、結社の自由や団体交渉権の尊重など、国際的に認められた人権を尊重しています。TDKでは、TDKグループ行動規範の中で、「TDKグループは、自らの企業活動が人権に関する負の影響を引き起こしたこと、または助長したことを認識した場合は、救済、是正、改善および再発防止措置を講じます。また、人権に関する意見に早期に対処でき、問題があれば是正が可能となるような実効的な仕組みを強化します。」と定めています。

またTDKでは2016年に「TDKグループ人権ポリシー」を策定しました。国際人権章典、労働における基本原則および権利に関するILO宣言、OECD多国籍企業行動指針、子どもの権利とビジネス原則などの人権に関する国際規範を尊重・支持するとともに、「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、UNGP)の枠組みに基づいて、グループ内の事業活動はもとより、バリューチェーン全体における潜在的な人権課題を正しく理解し改善するための取り組みを進めています。「TDKグループ人権ポリシー」は、WEBサイトで公開され、内外のステークホルダーへ周知しています。ビジネスパートナーおよびサプライヤーを含むすべてのステークホルダーの皆様に対しても、本ポリシーへの理解と支持を期待するとともに、児童労働・強制労働・拘束労働につながる不合理な移動制限の禁止、結社の自由と団体交渉権の尊重も含め、TDKグループ取引先行動規範に沿った対応を求めています。
《人権リスクの特定と評価》
専門家とのダイアログや国際的な人権団体等からのレポーティング、労働・企業倫理リスクアセスメント、CSRセルフチェックを通じて、潜在的な人権リスクとなり得る課題や影響を受けるステークホルダーについて定期的に精査しています。
《人権デューディリジェンス》
TDKでは、「ビジネスと人権に関する指導原則」で示されている手順に従って、人権デューディリジェンスのプロセスを決定し、活動を推進しています。また、外部有識者や社内外のステークホルダーとのダイアログを通じて、活動をより効果的なものとしています。

2. 戦略

TDKでは、2024年度より、今後10年を通じてTDKが標榜するありたい姿として、長期ビジョン「TDK Transformation」を新たに策定し、「独自の材料・プロセス・ソフトウェアを組み合わせた電子デバイスで、テクノロジーの進化と社会の変革を加速し、サステナブルな未来の実現に貢献します」、「自己を変革し続け、世界のお客様と共に成長するNo.1パートナーになります」を掲げております。この長期ビジョンには、社会のTransformationへの貢献という意味と、社内、すなわち当社自身がTransformし続けていくという2つの意味があります。この2つのサイクルを加速させ、サステナブルな未来の実現に貢献するという想いを込めています。これを実現するために重要課題(マテリアリティ)を再設定するとともに、気候変動への取り組みとして2050年CO2ネットゼロ社会実現に向け温室効果ガス削減活動を強化し、気候変動対策を推進します。

2.1 気候変動シナリオ分析(TCFD)

気候変動関連課題のビジネス上のリスクと機会を分析し戦略に反映させる目的で、環境省が公表した「TCFDシナリオ分析実践ガイド」に沿い、下記の前提条件のもと、シナリオ分析を実施しました。

・前提条件
 想定期間:2030年度
 対象範囲:TDKグループ全体、バリューチェーン上流・下流
 採用シナリオ:1.5℃シナリオ(IEA-NZE)、4℃シナリオ(IEA-CPS、STEPS、RCP6.0)
 対象としたリスクの種類:現在および新たな規制、技術、法制度、市場、評判、急性的および慢性的な物理的リスク

2.2 自然資本に対する依存とインパクトの評価

TDKの直接事業および上流・下流のバリューチェーンを通した、事業活動と自然資本との関連性を把握するため、事業セクターごとの依存および影響を評価しました。依存と影響をヒートマップとして、図1および図2にそれぞれ示します。(TDK固有の依存・インパクトを分析したものではありません)
電子部品セクターにおける、直接操業では、水資源の供給サービスおよび調整サービスに中程度の依存が、また気候変動、水利用および汚染について高い影響があることが示唆されます。また、工場等のインフラでは、土地改変による影響が高いことから、立地によっては生態系に影響を与える可能性があります。
バリューチェーンの上流、特に原材料調達については、土地利用、気候変動、水利用、土壌汚染および水質汚染に対して影響が非常に高い傾向があります。バリューチェーンの上流になるほど、自然との接点が増え、依存や影響が大きくなるものと考えられます。TDKで扱う原材料には、自然関連目標を設定するフレームワークであるSBTs for Natureが、自然への影響が大きいと指定しているHigh Impact Commodity List(HICL)に該当する鉱物資源があります。銅、ニッケル、リチウム、金、銀および白金です。これらを含有する原材料は、特に自然資本への影響が大きいと推察されます。

 ヒートマップ(依存)
図1 ヒートマップ(依存)
ヒートマップ(インパクト)
図2 ヒートマップ(影響)

2.3 TDK事業拠点におけるリスク調査

TDK直接操業の79拠点について、自然関連項目の空間的リスク情報を、WWF Risk Filter Tools(Biodiversity Risk Filter/Water Risk Filter)を用いて調査しました。対象項目は、先の依存と影響のヒートマップをもとに、水、生態系、汚染および土地利用変化を含む34の項目ついて、各拠点のリスクスコアを整理し、さらに各拠点にて再評価を実施しました。34項目のうち、無関係は13、リスク評価スコアがLow~Middleの範囲が11、リスク評価スコアがHigh~Very Highが10ありました。高リスクと評価された拠点数の割合は、図3に示すとおりです。

物理リスクとして、水(水不足、水質)や気候変動(地滑り、酷暑、熱帯サイクロン)に関する項目が、複数拠点であることがわかりました。生物多様性に係るリスク(保護地域/保全地域、生物多様性重要地域)は、いくつかの拠点でみられます。これらの分析をもとに、自然関連の重要課題を特定し、TDKのリスクと機会を評価しました。

自然関連リスクが高い可能性のあるTDK事業拠点の割合
図3 自然関連リスクが高い可能性のあるTDK事業拠点の割合

2.4 リスクと機会

気候変動に関するシナリオ分析結果と、自然関連の重要課題から特定したリスクと機会は表1のとおりです。

《物理リスク》
気候変動に関して、風水害の激甚化、土砂災害や浸水被害の増加によるビジネスリスクの増大を特定しています。このリスクに対する財務影響は49億円と予測しています。
気候変動と自然資本に関連するリスクとして、水資源供給の減少があります。TDKの全生産拠点について、水リスク分析ツールを使ったシナリオ分析を行い、水リスクの高い地域を特定しています。各拠点において、物理リスクに応じた対策の実施、BCP対応、BCM体制構築を講じています。土壌汚染や水質汚染のリスクは、削減、リユース・リサイクル、排水処理の高度化などの対策がとられています。TDKは、ISO 14001(EMSに関する国際規格)の認証を取得し、法規制遵守はもとより、項目によっては法規制値よりもさらに厳しい自主基準を設けることで、環境負荷の低減と未然防止に努めています。
《移行リスク》
気候変動に関して、脱炭素政策による各国の規制が厳しくなる1.5℃シナリオ下では、移行リスクとして炭素価格付けの導入や、再生可能エネルギーのコストが増加する可能性があります。それぞれのリスクに対する2030年の財務影響としては、炭素価格では114億円、再生可能エネルギーでは155億円と予測しています。
自然資本については、排出物の規制強化やリサイクル義務化、水源保全、保護地域や土地改変に関する規制・条例の強化、原材料調達コスト増加、ESG外部評価の低下などがあります。外部動向を見極めながら、環境マネジメントシステムの運用で適切にリスクを管理していきます。
《機会》
再生可能エネルギー市場向けの製品や自然配慮型製品の拡充をビジネス機会と捉えており、特にEVなど低炭素自動車の普及が進むことで、自動車市場向けセンサ応用製品の販売増加が期待されます。この機会に対する財務影響は2,246~2,313億円、実現のための費用は200億円と予測しています。
表1 リスク・機会

リスク

04-08_2026_Rsik

機会

04-08_2026_Opportunities

※時間軸:「短期」は1年未満、「中期」は1~3年未満、「長期」は3~20年を想定しています。

3. リスクとインパクト管理

3.1 自然関連の依存と影響、リスク・機会の特定および評価プロセス(TNFD)

自然関連の依存、影響、リスク、機会の特定および評価は、TNFDガイダンスのLEAPアプローチに拠って行いました。自然関連の分析や評価には、各自然項目に応じて、TNFDで推奨されているWEBツールを使用しました(表2)。

表2 自然関連の調査で使用したツール

3.2 気候変動および自然関連のリスク管理プロセス

TDKでは、社長執行役員CEOが指名した執行役員を委員長とするERM(Enterprise Risk Management)委員会を設置して、全社的リスクマネジメント活動を実施しています。ERM委員会では、「リスク管理規程」に従って全社的リスクを特定しています。同委員会が管理しているリスクのロングリストには、環境関連リスクが含まれており、経営上のリスク分析評価によって重要と評価された場合は、管理対象として取扱われます。
TDKグループの環境活動の推進を主導する品質保証本部安全環境グループが、環境関連項目のリスクや機会の特定、対策の実施、モニタリングを行います。

3.3 全社的なリスク管理プロセス

リスク管理体制

TDKは、持続的成長を目指す上で、組織目標の達成を阻害する要因(リスク)に対し、全社的に対策を推進し、適切に管理する全社的リスクマネジメント(ERM)活動を実施しています。ERM活動に関する施策を検討・実施し、リスクマネジメント活動を強化するため、社長執行役員CEOが指名した執行役員を委員長とするERM委員会を設置しています。
ERM委員会は、全社のリスクの分析評価を行い、対策が必要なリスクを特定するとともに、リスクごとにリスクオーナー部門、実行部門および関係部門を配置し、適切な管理を行います。リスクオーナー部門は、担当するリスクについて、リスク管理体制構築に必要な最低限の要求事項・ルールの制定、リスクアセスメント結果の取りまとめと報告を行います。実行部門は、担当するリスクについて、当該リスクを管理するために必要な体制を構築、具体的な対策の立案と実行、進捗状況のモニタリングを行います。
ERM委員会によるリスク分析評価や重要なリスクの対策状況については、経営会議において審議し、取締役会に報告しています。

対策の実施

ERM委員会は、各リスクの対応策をリスクオーナー部門、実行部門および関係部門に周知します。実行部門は、関係部門と緊密に協働し、TDKグループ各社が担当するリスクについて、対策を実施または指示します。TDKグループ各社は、実行部門からの指示に基づき、リスクごとに対策を実施します。

モニタリングと改善

実行部門は、担当するリスクに対する対策の実施状況を定期的にモニタリングし、当該リスクが十分にコントロールされているかを検証します。リスクオーナー部門は、実行部門が対策の実施状況を適切にモニタリングしているかを検証します。
ERM委員会は、実行部門が取りまとめたモニタリング結果に基づき、必要と認める場合には、リスクオーナー部門や実行部門に対して改善の勧告を行います。

品質保証本部安全環境グループが、気候変動を含むTDKグループ全体の環境目標を設定するとともに、TDKグループ全体の環境に関するリスクの特定を実施しています。なお、ERM委員会は、「Enterprise Risk Management Regulation」に従って全社リスクを特定し、全社リスクの一部として気候変動関連問題を取り扱っています。

4. 指標と目標

TCFD

TDKは、「TDKグループのマテリアリティ」の中で2050年CO2ネットゼロ実現を目指すことを表明するとともに、環境ビジョン「Three ZERO for the planet」を掲げ、事業活動による地球環境への負の影響をゼロにするとともに、未来永劫に渡り社会の環境負荷低減を追求していきます。また、2024年6月にNearTerm目標及び2025年2月にネットゼロ目標のSBT認定を取得しました。

中長期目標

TNFD

TNFDガイダンスになるコア開示指標のうち、GHG排出量、廃棄物排出量、取水量についてグローバル環境データの中で開示しています。現在開示できていないコア開示指標については、データの収集やより詳細な分析を実施することで開示の準備を進めます。

詳細データや取り組み状況は、リンク先をご参照ください。なお、GHG排出量および取水量は第三者検証を受けています。

TDKでは、サステナブルな未来の実現を目指す長期ビジョンを目指し、従来の事業所での製造段階や製品の使用段階での環境負荷削減にとどまらず、ライフサイクル的視点で地球環境の再生・保護に努める目標を設定しています。未開示の目標については、TNFD v1.0やSBTs for Natureによる目標設定ガイダンスの内容も踏まえ、検討を進めます。