ポスト5G/6Gに向けたメタサーフェス反射板のテラヘルツ帯評価装置を開発
―高精度評価で反射板の高度化をけん引し、テラヘルツ通信のエリア拡大を推進―
2023年12月13日
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、NEDOの「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先導研究(委託)」(以下、本事業)において、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)、大阪大学大学院基礎工学研究科(大阪大学)とともに、ポスト5G/6Gの通信エリア拡大への利用が期待されるテラヘルツ帯メタサーフェス反射板の研究開発に取り組んでおり、今般、メタサーフェス反射板のテラヘルツ帯評価装置(以下、本装置)を開発しました。本装置は、疑似平面波を生成するオフセットグレゴリアンアンテナから成り、平面波照射下でのメタサーフェス反射板の性能評価をコンパクトなセットアップで実現します。さらに、本装置を活用し、6Gで利用が想定される220ギガヘルツ(GHz)と293GHzの両周波数帯で動作するデュアルバンドメタサーフェス反射板の開発・実証に成功しました。
今後は、本装置による高精度な反射板評価技術を活用して、メタサーフェス反射板のさらなる高機能化や高効率化を推進し、ポスト5G/6Gの通信エリアを基地局の増設なしに柔軟に拡大する技術基盤の確立を目指します。
図1 反射板テラヘルツ帯評価装置(左)と評価装置に用いられるオフセットグレゴリアンアンテナ(右)
1.背景
テラヘルツ帯※1を利用するポスト5G/6Gでは、障害物の遮蔽(しゃへい)効果による通信エリアの制限が実現の妨げとなっています。その中で、電磁波を特定の方向に反射できるメタサーフェス反射板※2を用いた通信エリアの拡大技術の研究が進んでいます。メタサーフェス反射板は、既存の建物の壁や窓に設置し、遠方の基地局アンテナから照射される平面波を特定方向に反射させ、障害物に遮蔽されたエリアにも障害物を迂回(うかい)した通信パスを構築して通信エリアを拡大することを想定しています(図2)。実使用と同等の平面波照射下でメタサーフェス反射板の評価を行うには、一般に電磁波を照射するアンテナとメタサーフェス反射板間の距離を十分に離す必要があります。特にテラヘルツ帯では、反射板のサイズが波長に比べて極めて大きくなり、必要な伝送距離は数十mにも達するため、実使用と同等の条件下でのメタサーフェス反射板の性能評価は困難で、このことがテラヘルツ帯メタサーフェス反射板の開発の支障となっていました。
図2 メタサーフェス反射板を用いた通信エリア拡大の模式図
このような背景を踏まえ、NEDOの本事業※3で、産総研、TDK、大阪大学は、テラヘルツ帯メタサーフェス反射板の反射性能を正確かつ簡便に評価できる本装置を開発しました。本装置は、疑似平面波を生成するオフセットグレゴリアンアンテナ※4から成り、実使用と同等の平面波照射下でのメタサーフェス反射板の性能評価をコンパクトなセットアップで実現します。さらに、本装置による高精度反射板評価技術を活用して、6Gで利用が想定される220GHzと293GHzの両周波数帯の電磁波を同じ方向に高効率で反射するデュアルバンド※5メタサーフェス反射板の開発・実証に成功しました。
なお、本技術開発において、産総研は反射板評価装置の開発とデュアルバンドメタサーフェス反射板の設計・評価を、TDKはデュアルバンドメタサーフェス反射板の試作を、大阪大学はデュアルバンドメタサーフェス反射板の理論提案を担当しました。また、本技術の詳細は、2023年12月7日に学術誌「IEEE Access※6」に掲載されました。
2.今回の成果
(1)反射板テラヘルツ帯評価装置の開発
開発した本装置は、パラボラ鏡※7、楕円(だえん)鏡※8とその背後にあるフィード用のアンテナから成るオフセットグレゴリアンアンテナの構成により、疑似平面波を生成します(図1)。生成した疑似平面波を反射板サンプルに照射することで、最大330GHzの広帯域にわたって、平面波照射下での反射特性評価ができます。アンテナ放射電界の振幅と位相の分布計測結果(図3)から得られる、疑似平面波のビームサイズは直径が約250mmに達し、大型の反射板サンプルの評価が可能となります。
サンプルに照射されるビームが平面波ではなく不均一な位相分布をもつ場合、実使用と同等の反射性能を正確に評価できません。本装置と同等の疑似平面波を一般のコルゲートホーンアンテナ※9を使用して生成するには、アンテナと反射板サンプル間の距離は30m以上必要と試算されますが、本装置ではオフセットグレゴリアンアンテナとサンプル間の距離は約0.9mで実現できました。
図3 本装置が生成する疑似平面波の2次元電界分布(左:振幅、右:位相)
(2)220/293GHz動作デュアルバンドメタサーフェス反射板の開発・実証
本装置を活用して、6Gで利用が想定される220GHzと293GHz で動作するデュアルバンドメタサーフェス反射板を開発し、その実証試験を行いました。開発したデュアルバンドメタサーフェス反射板は、誘電体基板表面に形成した金属周期構造を最適化し、高次の回折モードを制御することで、2周波数で同じ方向に高効率で反射するデュアルバンド異常反射動作を実現しました(図4)。テラヘルツ帯での動作を担保するため、金属周期構造の試作誤差は4μm以下に抑えています。入射角0°、反射角45°で設計した試作品に対し、本装置を用いて反射電力比の角度依存性を試験したところ、220GHzと293GHzの両周波数帯において、所望の方向への強い反射が見られました(図4下図)。そのほかの方向への不要反射は十分に抑制され、反射効率は両周波数で80%超に達しており、実用に資する高効率動作が確認されました。また、測定された反射特性は設計と非常によく一致していました。この結果は、高精度の試作に加え、今回開発した反射板テラヘルツ帯評価装置の有用性を裏付けるものです。
図4 デュアルバンドメタサーフェス反射板の動作(左上)、試作品(右上)、反射特性計測結果(下)
3.今後の予定
産総研とTDK、大阪大学は、今回開発した330GHzまでの反射板評価技術を活用して、テラヘルツ帯メタサーフェス反射板のさらなる高機能化や高効率化の研究開発を進めます。これにより、ポスト5G/6Gの低消費電力かつ柔軟な通信エリア拡大を目指します。
NEDOは、本技術をはじめ、今後もポスト5Gに対応した情報通信システムの中核となる技術を開発することで、日本のポスト5G情報通信システムの開発および製造基盤の強化を目指します。
- 1.テラヘルツ帯
おおむね周波数が100 GHzから10 テラヘルツ(THz)までの電磁波を指します。高速大容量のポスト5G/6G通信への利用が期待されている一方で、直進性が強いため建物などの障害物で遮断されやすい特徴があります。 - 2.メタサーフェス反射板
メタサーフェスとは、電磁波の波長よりも十分に小さな構造体を、表面や内部に配列して構成されたシート状の人工構造体をいいます。裏面を金属で覆った反射応用のメタサーフェスを、ここではメタサーフェス反射板と呼んでいます。 - 3.本事業
事業名:ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/先導研究(委託)/6G向けミリ波・テラヘルツ帯基地局の高度化のためのアンテナ技術の研究開発
事業期間:2020年度~2023年度
事業概要:ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100172.html - 4.オフセットグレゴリアンアンテナ
パラボラ鏡からなる主反射鏡と、楕円鏡からなる副反射鏡で構成されるグレゴリアンアンテナのうち、主反射鏡に影を作らない位置に副反射鏡をずらしたものをオフセットグレゴリアンアンテナといいます。衛星通信などに用いられますが、本研究開発では近傍に疑似平面波を生成するために利用しています。 - 5.デュアルバンド
二つの周波数帯で動作することです。現在の移動通信では、複数の周波数帯を同時に使用することで、通信速度の向上や安定化を図っており、メタサーフェス反射板などのデバイスにデュアルバンド化やマルチバンド化が求められています。 - 6.IEEE Access
米国電気電子学会(IEEE)が発行するオープンアクセスジャーナルです。IEEEがカバーする全技術分野の研究成果が掲載されます。 - 7.パラボラ鏡
凹面鏡のうち、表面を放物面にした反射鏡です。パラボラ鏡に平行に入射した光は焦点に集まる性質があります。 - 8.楕円鏡
凹面鏡のうち、表面を楕円面にした反射鏡です。楕円の一方の焦点から楕円鏡に入射した光はもう一方の焦点に集まる性質があります。 - 9.コルゲートホーンアンテナ
ラッパ上に広げた先端から電磁波が放射される円錐(すい)ホーンアンテナのうち、ホーン内面をクシ歯状にして、放射ビームの軸対称性と偏波特性を改善したアンテナをいいます。電磁波の伝送実験によく用いられます。
【注釈】
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。
当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2023年3月期の売上は約2兆1,800億円、従業員総数は全世界で約103,000人です。
報道関係者の問い合わせ先
| 担当者 | 所属 | 電話番号 | Email Address |
|---|---|---|---|
| 伊藤 | TDK株式会社 広報グループ |
+81 3 6778-1055 | TDK.PR@tdk.com |