次世代ICチップ用、超音波フリップチップ※1実装機
「AFM-15シリーズ」を発売
プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
最大荷重25N※2、50N、100Nの3種類、パワーLED・RFID・CSPなど多様な用途に対応
超音波フリップチップ実装機「AFM-15シリーズ」
2006年2月13日
TDK株式会社(社長:澤部 肇)は、フリップチップ実装機「AFM-15シリーズ」を、2006年2月より量産いたします。
本シリーズは最大荷重(ICチップ実装時に重要となる性能)25N、50N、100Nの3種類となっており、LED・RFID・CSPなど、今後成長が期待されている様々な次世代ICチップに対応したものとなっております。
本シリーズは、超音波接合によるフリップチップ方式の実装機です。接合するICチップの特徴などに応じて選べるように、最大荷重25N、50N、100Nの3タイプを揃えております。例えば、荷重100Nタイプは、バンプ(突起物・電極端子)が多く接合時に高い荷重が必要となる、液晶パネルのバックライト用パワー(高光主力)LEDの実装に適しています。また荷重25Nタイプは実装スピードが1.1秒と高速のため、よりスピーディな生産性を追求できます。
また本シリーズは、実装時にICチップへのダメージを極力抑えるように工夫した独自の高剛性ヘッドを採用しています。荷重を加えてもたわむことのない高強度・高出力かつ軽量なヘッドとなっており、低エネルギー※3での実装が可能です。さらに実装精度も業界最高*の±8µmとなっています。
* 2006年2月13日現在。TDK調べ。
用語解説
|
-
主な特長
-
-
最大荷重は25N、50N、100Nの3種類
-
接合時のダメージを極力抑えた独自開発ヘッド採用(低エネルギー接合可能)
-
業界最高*の実装精度:±8µm
-
業界最高*の実装スピード:1.1秒(25Nタイプ、超音波接合時間含む)
-
-
生産・販売計画
-
- 生産拠点 : TDK象潟工場
- 生産能力 : 最大8台/月
- 生産開始 : 2006年2月より
本件に関するお問い合わせ
広報部 Tel. (03) 6778-1055