SD卡: 工业用 SD卡 MMGBA系列与microSD卡 MUGBA系列的销售
- 配有擦写寿命监控器、载有SLC NAND、最大容量可高达 16GByte
- 是可应对具有高强断电耐受性SDA specification 2.0的SD、SDHC卡、microSD卡
2012年7月23日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)成功开发出可应对CLASS10的工业用SD、SDHC卡MMGBA系列,以及microSD卡MUGBA系列,并将从8月起开始销售。
该SD、microSD卡的规格是依据SD Association标准而制定的,被广泛应用于以数字消费产品为主体的消费产品领域。最近,从通用性这个角度出发,就有关能否将该类卡运用到工业设备领域里的讨论也在加速展开中。该闪存卡不仅要求具有高度的数据可靠性,而且还必须兼有使用寿命长、数据安全性高、监控可靠性强等功能。
此次开发的TDK MMGBA和MUGBA系列,充分活用了诸多TDK在工业设备设备领域中日积月累的NAND型闪存控制器、小型闪存(CF)卡、固态硬盘(SSD)等等NAND模块开发经验。该SD卡与广泛应用于消费产品中的SD卡相比,其可靠性得到了大幅度的提高。
闪存方面,没有采用在SD卡中普遍使用的Multi Level Cell(MLC)型NAND闪存,而是装载了高速、使用寿命长的单层单元(Single Level Cell,简称:“SLC”)NAND型闪存。该闪存卡与全区域静态负载平衡(Static wear leveling)装置的高度写入分散化功能相辅相成,即便是高频率、长期连续使用的工业设备也可以实现高存储寿命。
另外,为满足众多顾客的需求,该系列闪存卡还装载了配有TDKCF卡和SSD的擦写寿命监控器。不仅高度强化了工业设备所要求的电源耐受性能,而且还具有可扩张至16Bit ECC的强力纠错功能,因此,因此数据的可靠性得到飞跃性的提高。
- ※ SD、microSDLogo,为SD-3C, LLC的商标。
-
主要应用
-
- 瘦客户机、平板电脑等所有信息IT设备以及云计算系统
- 鱼群探测器、GPS绘图仪、卫星罗盘、NAVTEX、3D导航雷达装置、VTS(船舶交通管理系统)装置、陆地用AIS船舶自动识别装置、INMARSAT、气象传真、气象卫星图像接收装置、ECDIS电子海图表示系统等所有海洋导航设备
- 多功能打印机(MFP)和商用投影仪、电话会议系统、电子黑板等所有OA设备
- 卡拉OK点播机、电子游戏机等娱乐设备
- 数字标牌、电子广告牌和电子POP等广告显示装置
- 半导体制造装置、数控机床、序列控制器、PLC(可编程逻辑控制器)、触摸式电脑、内嵌CPU板等所有FA设备
- 自动检票机、自动售票机、月票售票机、列车运行管理系统、自动机票出票机、自动登机设备等所有站务设备
- 收银机等的POS机、便利店终端、ATM(自动提款机)等金融结算终端
- 图像诊断装置、血液分析装置、医疗PC、电子病历系统、DNA微阵列合成装置、生化自动分析装置、远程医疗系统和自动护理系统等所有医疗设备、数据分析设备
- 第四代手机4G数据通信系统(LTE-Advanced/WiMAX2)等所有适用于基站的通信广播设备以及信息系统设备
- 智能电表、电力网通信基础设施、电力设备自动控制系统、各种能源管理系统和楼宇空调系统等所有智能电网设备
- 生物认证系统、进出入管理系统、监视器等所有安全终端、防盗设备
- 紧急地震速报系统和家用火灾报警器等所有防灾设备
- 汽车导航系统GPS、便携式导航系统(PND,Portable Navigation Devices)、数码汽车行驶记录仪、多总线数据记录仪、行使记录仪、汽车后视监视装置(Rear View Monitor)等所有车载设备
-
主要特点
-
- 主控(Host)接口
该产品符合SDA specification ver2.0的标准与规格,可应对SDHC Class10。
实现高度读取与写入,读取速度为19MByte/sec,写入速度为15MByte/sec, (上述是按照Crystal Disk Mark2.1的标准而测定,并受系统环境的影响。) - 采用单层单元(Single Level Cell,SLC)NAND型闪存
- 全区域静态负载平衡(Static wear leveling)功能装置
采用TDK全区域静态负载平衡(Static wear leveling)算法,可以测算全存储领域(全区块)的擦写(删除)次数,均等地进行各区块的更换。由于OS/FAT等固定区域也定期地进行均等化,因此,闪存的使用寿命得以飞跃性的延长。例如,在容量为8GB的情况下,可以发生15亿次的擦写,即使一秒间擦写5次,擦写寿命也可以达到10年。 - 断电耐受性
TDK充分发挥NAND型闪存控制器、CF卡以及SSD研制过程中日积月累的技术,在数据写入过程中发生断电现象时,可以降低对读取对象以外数据的破坏以及关联数据错误出现的风险。 - 纠错
装载的SLC NAND型闪存中装载了16bit/1KByte ECC,其能力远超一般要求的4bit,8bit/1KByte ECC,因此纠错功能得到了大幅度的强化。 - 搭载了SDA规格的内容保护CPRM功能
- 配有寿命监视器
使用了寿命诊断软件“SMART”(Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology),可以掌握所有存储区块的擦写(删除)次数。因此,能够非常容易地把握SD卡的准确寿命以及设定交换时期,从而可对使用寿命进行准确可靠的维护。 - 技术支持(Solution Support)
TDK自2000年起开始自主开发、销售NAND型闪存控制器 GBDriver系列产品。无论是针对国内顾客还是国外顾客,TDK都充分发挥自主开发技术给予售后技术支援。比如,嵌入式产品市场强烈需求的FAE(Field Application Engineer,现场应用工程师)体制、信赖性监控功能的实际安装支援等等。 - 保护环境
可应对2006年7月实施的EU(欧盟)RoHS指令(2002/95/EC)。
- 主控(Host)接口
关于 TDK 公司简介
TDK公司是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体, 是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的最新产品线包括无源元件、磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK目前侧重于以下高要求的市场,如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2012财年,TDK公布的销售总额为99亿美元,全球雇员79,000人。
下载
各地区联系方式
| 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|
| Ms. Mari Konishi | TDK Corporation | +81 3 6852-7102 | TDK.PR@tdk.com |
产品·技术支持相关联系方式
| 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|
| Mr. Shunichi Hanafusa | ESS* B.Unit *Embedded Storage Solution Flash Memory Applied Device Business Division TDK Corporation |
+81 47 378-9130 | shanafus@jp.tdk.com |