闪存控制器:工业用 NAND型闪存控制器 LSI (GBDriver RA9)的开发
- 搭载自动刷新功能、具有高可靠性的可支持并行ATA的控制器IC
- SLC NAND型闪存最大可支持64GByte
2016年11月14日
TDK株式会社(社长: 石黑 成直)研制出并行ATA连接的NAND型闪存控制IC GBDriver RA9系列产品,自2017年1月起开始发售。
工业用途方面,依然对并行ATA接口有着诸多要求,GBDriver RA9在特别要求可靠性的用途方面,被特定为一款SLC类型的NAND型闪存产品。 此外,SLC类型的NAND型闪存中,包括2xnm新一代产品在内,支持8KByte/page、4KByte/page, 2KByte/page结构,所以可构建128MByte~64GByte的广泛容量的存储空间。程序包可从TQFP128pin, VFBGA121pin中选择。
GBDriver RA9与本公司的传统产品GBDriver RA8相比随机存取性能大幅提升。并且,ECC的纠错能力可提升至最高每512Byte为30bit,是原来的2倍。通过增设新的自动刷新功能,即使在与SLC类型的NAND型闪存组合使用的情况下,为了提高数据可靠性而在设计时留有余裕。包括此前受到客户好评的GBDriver的电源断开时的数据保全算法在内,飞跃性地提升了数据的可靠性。
此外,安装有高度的静态平均读写算法,可平均所有内存区域(程序块)的改写(消除)次数,最大限度地利用内存寿命。作为一种SMART(Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology)信息,可获取所有存储块的改写(消除)次数,所以易对闪存进行定量化的寿命管理。
另外,该产品具有丰富的数据安全功能,不仅有ATA安全功能,也支持TDK原始安全功能。确保切实的安全,以防数据篡改或数据泄露。
TDK公司从2017年4月起针对搭载有此次开发的GBDriver RA9的CF卡、并行ATA SSD,依次推进产品化。
本产品将展于2016年11月16日~18日在太平洋横滨会展中心(Pacifico Yokohama)举办的IoT Technology 2016,届时敬请光临。
主要应用
-
- 数码相机、摄像机、智能电视、数字视频变换盒(STB)、CS转播调谐器等的一般AV设备
- 平板电脑、上网本电脑、移动接口设备(MID)、超级移动个人计算机(UMPC)等的移动信息终端、瘦客户机、RAID SSD等的信息IT设备及云计算系统
- 汽车导航系统、便携式导航设备(PND)、数字行车记录仪、数据记录仪、驾驶记录仪、后视监视器(Rear View Monitor)等的一般车载装置
- 多功能打印机(MFP)、办公投影仪、电话会议系统、电子黑板等所有OA设备
- 卡拉OK点播机、电子游戏机等所有娱乐设备、游戏设备
- 数字标牌、电子广告牌、电子POP等广告显示装置
- 半导体制造装置、数控机床、序列控制器、PLC(可编程逻辑控制器)、平板电脑、嵌入式CPU板等所有FA设备
- 自动检票机、自动售票机、月票售票机、列车运行管理系统、自动机票出票机、自动登机设备等所有站务设备
- 收银机等POS(Point of Sales)机、便利店/售货亭终端、ATM(自动取款机)等金融结算终端
- 图像诊断装置、血液分析装置、医疗PC、电子病历系统、DNA微阵列合成装置、生化自动分析装置、远程医疗系统、自动护理系统等所有医疗设备、数据分析设备
- 第四代手机4G数据通信系统(LTE-Advanced/WiMAX2)等,所有适合基站的通信广播设备及信息系统设备
- 智能电表、电网通信基础设施、电力设备自动控制系统、各种能源管理系统、楼宇空调系统等所有智能电网设备
- 生物体认证系统、出入管理系统、监控摄像机等所有安保终端、防盗设备
- 紧急地震速报系统和家用火灾警报器等防灾设备
主要特点和优势
-
- 主接口
支持PIO0~6 / Multiword DMA0~4 / UltraDMA0~6,可以Read: 50MByte/sec、Write: 30MByte/sec的速度访问。(闪存连接结构及在系统环境下。) - 对应闪存
支持各闪存供应商的2KByte/page、4KByte/page及8KB/page结构的SLC(1Bit/Cell)类型的NAND型闪存。可构建128MByte至64GByte的NAND存储空间。 - 装备全区域静态负载平衡算法功能
采用TDK独创的静态负载平衡算法,可以测算全部存储区域(全区块)的擦写(删除)次数,均等地进行区块的擦写。由于OS等固定区域也定期进行均等化,因此闪存的使用寿命得以飞跃性地延长。同时,还可自由设定静态负载平衡范围(这种情况下,除静态负载平衡的设定区域外,其他区域实施动态负载平衡控制)。 - 针对电源切断的算法
采用独有的算法,减少发生牵连出错的风险,比如在写入中电源切断时,除写入对象数据以外的数据遭到破坏等。 - 纠错・修复功能
通过闪存判别,选择15bit ECC或30bit ECC,具有比NAND闪存的要求值更宽裕的纠错能力。
此外,具有自动刷新功能,包括不怎么读取数据的区域在内,读取闪存中的所有数据,必要时自动进行纠错,所以可防止读取干扰错误、数据保持错误等而导致的数据消失。自动刷新功能在背景下进行处理,即使在纠错处理中,也几乎没有指令响应延迟现象。 - 其他功能能
- 1)全扇区数设定功能(分区功能) 数据区域可以1个扇区为单位进行增减。
- (2)保护功能 搭载ATA标准的保护功能,可由客户设定和解除密码。所以,可进行单独认证等,保全重要数据。
- (3)TDK原始安全功能(可选) 限制第三方访问NAND型闪存中存储的客户信息的一种功能(需另行签订保密合同)。
- (4)支持SMART指令 使用SMART指令,可获取所有存储块的改写(消除)次数,所以易掌握闪存状态,切实进行寿命管理。
- 解决方案支持
TDK自2000年起开始自主开发、销售NAND型闪存控制器GBDriver系列。基于本公司技术向国内外客户提供技术支持,比如,在嵌入式产品市场有着强劲需求的FAE(Field Application Engineer)体制、可靠性监控功能方面提供安装支持等。
- 主接口
生产和销售计划
-
- 生产据点: 台湾
- 生产计划: 10万个/月
- 投 产: 2017年1月
关于TDK公司
TDK株式会社是一家先进的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。
- ※ 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。
下载
地区媒体联系方式
地区媒体联系方式
| 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
|---|---|---|---|
| Ms.Jojo ZHOU | TDK China Co., Ltd | +86 21 61962319 | TDK.PR-CN@tdk.com |