お問い合わせ
Q&A【BS/CSアンテナに関して】
- Q1.現在使用しているアンテナは、BSデジタル放送が受信できますか?
- Q2.薄型TV・デジタル対応レコーダを購入しましたが、受信できません。
- Q3.110度CS放送が受信できません、受信できないチャンネルがあります。
- Q4.BSアンテナを設置しましたが、受信レベルが上がりません。 今までは正常に受信できていましたが、急に受信できなくなりました。
- Q5.室内用アンテナを屋外に出す場合どうすれば良いですか?
- Q6.TDKのBS/CSアンテナは販売していますか?
Q1 現在使用しているアンテナは、BSデジタル放送が受信できますか?
A1
弊社デジタル対応アンテナは、BS-TA45HV・BS-TA45DHV・BCS-45DHV(CSデジタル対応)です。
【非対応アンテナ】
BS-TA351・BS-TA352・BS-TA381・BS-TA382・BS-TA383
BS-TA501・BS-TA502・BS-TA651・BS-TA33F・BS-TA50F
- ※デジタル放送開始以前の設計であり、デジタル対応ではありませんが受信可能な場合もあります。
実際に接続してご確認ください。
Q2 薄型TV・デジタル対応レコーダを購入しましたが、受信できません。
A2
下記の内容をご確認ください。改善されない場合はデジタル対応品のご購入をお勧めします。
- アンテナの方向をご確認ください(デジタル放送は、アナログ放送より指向性が要求されます)。
アンテナの方向が若干ずれている可能性があります。 - TV・レコーダとアンテナの接続、及びセッティングは正しいですか?
アンテナへは機器から電源(DC15V)が必要です。TV・レコーダの電源供給が「ON」になっていることをご確認ください。
Q3 110度CS放送が受信できません、受信できないチャンネルがあります。
A3
110度CS対応のアンテナが必要です。弊社対応アンテナ:BCS-45DHV。
110度CS放送は、BS放送より高い周波数帯域を使用しているので、より高品質な機器が要求されます。
- 非対応アンテナであれば、受信できない、或いは映らないチャンネルがあります。
- CS対応の機器(ブスター、混合器、分配器)をご使用されていますか?
- ケーブルは衛星放送対応(同梱ケーブルは、S-4C-FB)をご使用されていますか?
Q4 BSアンテナを設置しましたが、受信レベルが上がりません。
今までは正常に受信できていましたが、急に受信できなくなりました。
A4
110度CS対応のアンテナが必要です。弊社対応アンテナ:BCS-45DHV。
110度CS放送は、BS放送より高い周波数帯域を使用しているので、より高品質な機器が要求されます。
- アンテナの方向は合っていますか?
弊社アンテナは指向性が強く、僅かな方向のずれでも受信できなくなる事があります。「BSアンテナ方向合わせマニュアル(PDF:90KB)」をご参照ください。 - お住まいの近くに雷が落ちませんでしたか?
雷によりコンバータ部が故障する事があります。 - ケーブルとアンテナや機器の接続部に接触不良があると、BSアンテナへ電流が流れません。
接続部の締め直し、接続部に触る等で、映りに変化があるかご確認ください。
Q5 室内用アンテナを屋外に出す場合どうすれば良いですか?
A5
アンテナ側ケーブルの接続部から雨水が入らないように防水処理(絶縁テープを巻く等)をしてください。
Q6 TDKのBS/CSアンテナは販売していますか?
A6
弊社衛星放送用アンテナは2007年 8月をもちまして販売を終了致しました。