ニュースセンター | プレスリリース

積層セラミックコンデンサ: 低抵抗タイプ多連メガキャップCAシリーズの開発と量産について

  • 多連化による大容量の実現
  • 金属端子材料の最適化により低抵抗を実現
インダクタ: 車載用小型トランスポンダコイルTPLCシリーズの開発と量産

2018年4月3日

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、積層セラミックコンデンサ(以下、MLCC)の容量拡大を目指した金属端子付MLCC(メガキャップ)の低抵抗タイプ多連メガキャップCAシリーズを開発し、2018年4月より量産、販売を開始することを発表します。尚、車載用途向けの量産販売は2018年7月開始予定です。

近年、工場や倉庫の自動化に使われる搬送用ロボットの普及が進んでおり、充電時間の短縮化が求められ、非接触給電システムの高耐圧化、大電力化が進んでいます。また、電気自動車(xEV)では、駆動用ECUの高機能化に伴い、数kW以上のハイパワーが必要となっています。同時にシステムのダウンサイズ、軽量化の要求も高まっており、コンデンサにはさらなる小型化、高耐圧化、大容量化が求められています。
TDKはそれらの要求に対応するため、新しいコンセプトによる金属端子付MLCC(メガキャップ )を開発しました。
MLCCを縦に重ね置きする従来の構造を見直し、横に並べる多連構造とすることで、低背化と大容量化が同時に可能となりました。これにより、従来の高信頼性MLCCでは実現できなかった領域に貢献出来ます。またハイパワー化に伴う大電流による発熱を抑えるため、金属端子材料を見直し、低抵抗化を実現しました。さらにMLCCと金属端子の接合には、リフロー高温化のトレンドに応えるため、はんだと挟み込み構造のハイブリッド接合*を採用しました。

今回は2連と3連タイプの製品を紹介していますが、将来的には5連タイプまで拡大する計画です。
TDKは幅広いアプリケーションに幅広いMLCCポートフォリオを提供しています。特に、技術的に優れた車載グレードのMLCCの開発に注力していきます。


用語集

  • ハイブリッド接合:はんだと挟み込み構造にすることで、リフロー時のチップ脱落防止が図られている

主な用途

  • 非接触給電の共振回路
  • プラグイン充電器の共振回路
  • 産業用機器の平滑、デカップリング用
  • 車載用ECU用(7月より量産予定)

主要データ

量産スタート 温度特性 定格電圧
[V]
タイプ 静電容量
[F]
形名 寸法(LxWxT)[mm]
3月* C0G 1,000 2連 20n CAA572C0G3A203J 2連:6.1x5.6x6.4
3連:6.1x8.4x6.4
2連 30n CAA572C0G3A303J
2連 44n CAA572C0G3A443J
2連 66n CAA572C0G3A663J
3連 99n CAA573C0G3A993J
630 2連 200n CAA572C0G2J204J
3連 300n CAA573C0G2J304J
7月以降 X7T 630 2連 CAA572X7T2J105M 2連:6.1x5.0x6.4
3連:6.1x7.5x6.4
3連 1.5μ CAA573X7T2J155M
450 2連 2.2μ CAA572X7T2W225M
3連 3.3μ CAA573X7T2W335M
X7S 100 2連 33μ CAA572X7S2A336M
3連 47μ CAA573X7S2A476M
X7R 35 2連 100μ CAA572X7R1V107M 2連:6.4x5.0x6.8
3連:6.4x7.5x6.8
3連 150μ CAA573X7R1V157M
25 2連 100μ CAA572X7R1E107M
3連 150μ CAA573X7R1E157M

*AEC-Q200準拠品(車載用)は7月より量産予定

生産・販売計画

  • サンプル価格 :500円
  • 生産拠点 : 秋田地区
  • 生産予定 : 100万個/月
  • 生産開始 : 2018年4月

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、センサおよびセンサシステム、電源です。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。さらに、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等も提供しています。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2017年3月期の売上は約1兆1800億円で、従業員総数は全世界で約100,000人です。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先

担当者 所属 電話番号 Email Address
大須賀 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 TDK.PR@tdk.com