終了しました。
あの感動をもう一度。
鳥海山からTDK歴史みらい館へ、
にかほの空を散歩しよう!
ハンググライダー in にかほ 再び。
2019年10月から2021年4月まで開催していた「ハンググライダーinにかほ」のアンコール実施が決定!にかほの空をハンググライダーで飛ぶ体験が帰ってきます。
フライトコースとみどころ
「ハンググライダーinにかほ」では、日本百名山の一つに数えられる地元の名峰・鳥海山から、TDK歴史みらい館までの空の旅を空撮フライト体験できます。
鳥海山から、スピードに乗ってテイクオフ!
松尾芭蕉も訪れた名所、九十九島
日本海に沈む夕日
TDK歴史みらい館上空
テクノロジーで大空へ
ハンググライダーの操作ハンドル上部に取り付けられたTDK の高感度6軸センサにより、操縦者が体重移動することで変化するハンドルの回転角度や移動速度を高精度に計測します。その計測値がコンピュータに入力され、3DCGで作製されたハンググライダーの動きに反映されることで、自分がハンググライダーを操縦しているように体感することができます。
自由に空を飛んでみよう!
実際のハンググライダーと同じようにハーネスへ体を預けてコントロールバーをつかみ、上下左右の体重移動で操縦を行います。この体重移動による操縦を、TDKのセンサ技術が可能にしています。
わたしたちが空の旅をアシスト!
TDK歴史みらい館キャラクターのレキちゃん・ミラくんがツアーガイドです。
二人の案内で、快適な空の旅を楽しんでください。
お待ちしてま~す!