終了しました。
TDK歴史みらい館のマスコット、
れきちゃん、ミラくんからの挑戦に
SDGs問題が新登場!
あなたは何問正解できる?
れきミラクイズ・Time Challenge!
スタンダードモードは、TDKにまつわるクイズから、地理、科学、発明の歴史、雑学まで幅広い分野からクイズが出題されます。 SDGsモードは、SDGsに関するクイズが出題されます。
制限時間は、2分間。あなたの挑戦をお待ちしています。
頭も体も動かすクイズ
床に投影されたクイズの、解答を足で踏んで答えます。頭も体も使って、思いっきり楽しんでください!
たくさん正解できた方には、記念品をプレゼント!
クイズのモードは2種類
クイズのモードは2種類あります。
TDKや理科・歴史などを主題とした問題を出題する「ノーマルモード」と、SDGsに関する問題のみを集めた「SDGsモード」があります。
クイズの難しさは2種類
クイズの難しさは、イージーとノーマルの2種類があります。イージーは、小学校3年生~くらいのお子様向け、優しい問題が中心です。ノーマルは、中学生~大人向けのちょっと難しい問題もあります。
クイズのヒントは館内に
館内の展示にはクイズの答えのヒントがいっぱい。じっくり見学して、いっぱい知識をみにつけてください!
TDK歴史みらい館の展示紹介を見る