働く環境

福利厚生

TDKは、仕事も人生も豊かになることを目標に、様々な休暇制度や施設などをご用意しています。日々の疲れを癒すために、家族サービスに、健康増進に、どんどんご利用ください。

保険
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険
制度
財形貯蓄制度、住宅融資制度、TDK企業年金基金、確定拠出年金、社員持株会、共済制度
その他
独身寮、転勤者用社宅、社員クラブ、保養所、スポーツセンター、体育館、グラウンドなど
一部をご紹介します
年間休日125日
TDKは年間休日を125日(約1年間の3分の1)と設定し、ワークライフバランスに配慮しています。
計画有給制度
「計画有給制度」は、有給休暇をしっかり使ってもらうことが目的となっている制度です。具体的には、有給保有日数に応じた日数を前年度末に申請し、計画日に有給を取得するというルールです。
特別休業制度(育児休業制度、介護休業制度、ボランティア休業制度)
年間休日とは別に、育児休業制度、介護休業制度、ボランティア休業制度を設定。育児のため、介護を必要とするご家族のため、皆さんのボランティア活動のために、できる限りの協力をしたいとTDKは考えています。
独身寮
TDKは、配属により入居が必要な独身者を対象に、各地区に独身寮を設けています。ここでは、2008年4月に完成した秋田地区の「TDK立志寮」を紹介します。
  • <主な寮仕様>
  • 敷地面積 : 10,111m2 (約 3,064坪)・・周辺緑地、駐車場含む
  • 共用部分 : 浴室は午後5時から翌朝の10時までの入浴ができ、シャワー室もあります。食堂以外に多目的室、談話室があり寮生のコミュニケーションの場となっています。
  • 寮室 : 120室・・1室約8.3畳(洗面台、クローゼット含む)、洗面台、ベット、机、イス、クローゼット、エアコン完備
  • <その他の特徴>
  • 眺望が良く、鳥海山、日本海を見る事ができます。各階には、ゴミの分別収集スペースがあり、リサイクルの意識を高めています。
契約保養所
ベネフィット・ステーション(カタログ)各種リゾート施設(ホテル、ゴルフ場等)や、カルチャースクールなどを、割引価格でご利用頂ける仕組みを整えています。


Page Top