TDK クッキー・ポリシー
2020年3月25日改訂
1. 適用範囲
この「TDK クッキー・ポリシー」は、TDK 株式会社(東京都中央区日本橋二丁目5番1号、以下「TDK」という。)が、TDK ウェブサイトやTDK が広告を掲載した第三者のウェブサイトにアクセスし、閲覧し、またはこれを利用するユーザー(以下「ユーザー」という)に関する情報を、クッキーを通じてどのように収集するかについて説明しています。
これらの情報には、個人情報が含まれる場合があります。
この「TDK クッキー・ポリシー」は、TDK ウェブサイトにおけるクッキーの使用について説明し、「TDK プライバシー・ポリシー」を補完するものです。
2. クッキーについて
クッキーとは、TDK ウェブサイトやTDK が広告を掲載した第三者ウェブサイトによって発行される小さなファイルを言い(以下「クッキー」という。)、通常英数字で構成されており、ユーザーがコンピュータ、タブレット、スマートフォン、またはその他のデバイス(以下「デバイス」という。)を使用してTDK ウェブサイトやTDK が広告を掲載する第三者ウェブサイトにアクセスしたとき、当該デバイスに保存されます。
3. クッキーの種類
クッキーは通常、以下で述べるとおり(i)セッション・クッキーと永続的クッキー、(ii)ファースト・パーティ・クッキーとサード・パーティ・クッキーに分類されます。
3.1 セッション・クッキー
セッション・クッキーは、ユーザーがTDK ウェブサイト上で効率的に機能を利用したり、情報を参照できるようにするために使用されます。例えば、ユーザーがウェブサイトを利用している時、何度も同じ情報の入力を求められることがないようにします。セッション・クッキーは一時的に保管され、ウェブ・ブラウザーが閉じられるときに削除されます。
3.2 永続的クッキー
永続的クッキーは、ユーザーのデバイスのハードディスク上に保管されるため、ウェブ・ブラウザーが閉じられても削除されません。例えばユーザーが次回訪問時に同じ言語を利用できるように設定を保存したり、ウェブサイトへの訪問頻度を記録するために使用されます。クッキーがデバイスに保存される期間は、クッキーにより異なります。
3.3 ファースト・パーティ・クッキーとサード・パーティ・クッキー
ファースト・パーティ・クッキーはTDK が発行するクッキーです。サード・パーティ・クッキーは第三者のサービスプロバイダーが発行するクッキーで、例えばウェブサイト上にソーシャルメディアなど特定の機能を埋め込む際に使用されます。第三者のサービスプロバイダーがサブプロバイダーを起用し、サブプロバイダーのサービス・アプリケーションに伴っていわゆるフォース・パーティ・クッキーが発行される場合もあります。このTDK クッキー・ポリシー及びTDK のクッキー管理システム上では、フォース・パーティ・クッキーはサード・パーティ・クッキーとして取り扱われます。これは、サード・パーティ・クッキーに関するユーザーの設定全てがフォース・パーティ・クッキーにも適用されることを意味します。
4. TDK ウェブサイトで使用されるクッキー
TDK ウェブサイトでは、以下の目的でクッキーを使用します。
必須クッキー:
このクッキーは、TDK ウェブサイトが正常に動作するために必要なクッキーです。このクッキーは技術的に必須であり、ウェブサイトの機能を損なうことなく無効にすることができません。このクッキーは通常、TDK ウェブサイト上でのプライバシーに関する設定や、ログイン、フォームへの入力といったユーザーのアクションに対してのみ送信されます。このクッキーが送信されてきた時に通知するようブラウザを設定し、クッキーをブロックすることもできますが、そうするとTDK ウェブサイトが正常に動作せず、TDK が提供する機能やサービスの全部または一部を利用できなくなる場合があります。
このクッキーは、 個人を特定できる情報を保存しません。
TDK ウェブサイトで使用されている必須クッキーのリストはこちらをご覧ください。
パフォーマンス・クッキー:
このクッキーは、ウェブサイトのパフォーマンスを改善することを目的として、ウェブサイト上でのユーザーの行動を測定・解析するために使用されます。このクッキーは、通常、TDK ウェブサイトへの訪問者数、訪問回数、アクセスしたページ、流入元のウェブサイトを含むトラフィック・データを測定します。これにより、TDK は最も人気のあるページや人気のないページ、また訪問者の流入元、ウェブサイト上での移動経路などを確認することができます。このクッキーが送信されてきた時に通知するようブラウザを設定し、クッキーをブロックすることもできますが、その場合TDK は、ユーザーのためにウェブサイトをモニターし、パフォーマンスを改善することができなくなります。
このクッキーは、個人を特定できる情報を保存しません。収集される情報は、全て匿名化され、統計化された情報です。
TDK ウェブサイトで使用されているパフォーマンス・クッキーのリストは、こちらをご覧ください。
なお、TDK は上記の目的でGoogle Analytics(規約リンク)、Eloqua(規約リンク)を含む第三者のサービスを利用しています。これらのサービスプロバイダーによるデータの取扱い方法については、各サービスプロバイダーの規約をご参照下さい。
機能性クッキー:
このクッキーは、TDK ウェブサイトの機能とパーソナライズを強化し、TDK 及びその製品とサービスについてユーザーにとって最適な情報を提供するために使用されます。このクッキーは通常、ログイン情報をはじめユーザーの行動を記録します。機能性クッキーは、TDK またはTDK ウェブサイト上に追加された第三者のサービスの提供者(サービスプロバイダー)により設定されます。このクッキーが送信されてきた時に通知するようブラウザを設定し、クッキーをブロックすることもできますが、そうするとTDK ではウェブサイトの機能やパーソナライズの強化を図ることができず、TDK 及びその製品とサービスについて最適な情報を提供することができなくなります。
このクッキーは、個人を特定できる情報を保存する可能性があります。
TDK ウェブサイトで使用されている機能性クッキーのリストは、こちらをご覧ください。
ターゲティング・クッキー:
このクッキーは、TDK が単独で、あるいは第三者の広告パートナーと連携して、TDK ウェブサイトまたは他のウェブサイト上で、ユーザーの関心に関連性の高いオンライン広告を配信するために使用されます。このクッキーは通常、ユーザーが訪問したウェブサイト、閲覧したページ、クリックしたリンクや広告といったオンライン上での行動を記録するもので、ユーザーの関心事をプロファイリングするのに役立ちます。これらのクッキーが送信されてきた時に通知するようブラウザを設定し、クッキーをブロックすることもできますが、そうすると興味・関心に合わせた広告を表示することができなくなります。
これらのクッキーは、個人を特定できる情報を保存する可能性があります。
TDK ウェブサイトで使用されているターゲティング・クッキーのリストは、こちらをご覧ください。
マーケティング・クッキー:
このクッキーは、TDK がTDK ウェブサイトや他のウェブサイトにおけるユーザーの体験をパーソナライズし、それと最も関連の深い方法でコミュニケーションをとるために使用されます。このクッキーは、ユーザーが訪問したウェブサイト、閲覧したページといったオンライン上の行動を記録し、その情報を、TDK ウェブサイト上のwebフォーム等でユーザーが送信した情報と結びつけます。 TDK は、第三者が発行したクッキーを、ユーザーがTDK ウェブサイトに戻ってきた際に当該ユーザーを認識するため、及び当該ユーザーが訪問したページを確認するために使用します。これらのクッキーが送信されてきた時に通知するようブラウザを設定し、クッキーをブロックすることもできますが、そうするとTDK は、TDK ウェブサイト上でのユーザーの体験をパーソナライズし、それと最も関連の深い方法でコミュニケーションを取ることができなくなります。
これらのクッキーは、個人を特定できる情報を保存する可能性があります。
TDK ウェブサイトで使用されているマーケティング・クッキーのリストは、こちらをご覧ください。
5. クッキーの管理方法
ほとんどのブラウザでは、クッキーが送信されてきた時に通知するように設定することが可能で、クッキーを受け取るかどうか選択することができます。またクッキー機能を無効に設定することも可能です。クッキーを無効にしてもTDK ウェブサイトを利用することはできますが、TDK ウェブサイト上での体験やウェブサイトの機能またはサービスに影響が生じる可能性があります。