Pressemeldungen

TDK tritt RE100 bei und wird seinen Strombezug bis 2050 komplett aus erneuerbaren Energiequellen decken

TDK tritt RE100 bei und wird seinen Strombezug bis 2050 komplett aus erneuerbaren Energiequellen decken
  • Mit dem Beitritt zu RE100 forciert TDK seine Initiativen für eine nachhaltige Gesellschaft, während das Unternehmen weiter wächst.
  • Das Unternehmen wird seinen Strombedarf bis 2050 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken.
  • Derzeit werden bereits 26 TDK Standorte zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt. Mit dieser Initiative wird sich das künftig auf 82 TDK Standorte weltweit erstrecken.

5. Dezember 2022

Die TDK Corporation ist der internationalen Initiative RE100*1 beigetreten. Das Unternehmen strebt an, dass 100 Prozent des Stroms, den es für seine Geschäftsaktivitäten nutzt, aus erneuerbaren Energien stammen. RE100 ist eine globale Unternehmensinitiative für erneuerbare Energien, die einige der renommiertesten Unternehmen mit der gleichen Zielsetzung zusammenbringt. Zu den Mitgliedern gehören 3M, Accenture, Adobe, LG, Microsoft, Nike, Samsung, Unilever und andere, die sich zur Nutzung von 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen verpflichtet haben*2. TDK will zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen und in allen seinen Niederlassungen weltweit den Strombezug bis 2050 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken.

Mit Stand Dezember 2022 verfügt der TDK Konzern über insgesamt 26 Standorte, die meisten davon Produktionsstätten, die zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. Mit dem Ziel, 82 Standorte weltweit umzustellen, liegt der Anteil der Bedarfsabdeckung aus erneuerbaren Energiequellen für den gesamten TDK Konzern aktuell bei ca. 30 Prozent – dieser Wert soll bis 2050 auf 100 Prozent gesteigert werden.

„Der TDK Konzern hat sich das Ziel gesetzt, Energie effektiver zu nutzen und die Nutzung erneuerbarer Energien auszubauen, um bis zum Jahr 2050 netto Null-CO2-Emissionen zu erreichen“, sagt Noboru Saito, Präsident und CEO von TDK. Die Beteiligung an RE100 ermöglicht es TDK, die Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft voranzutreiben und sich für das Wohlergehen aller Menschen einzusetzen, indem es eigene Kerntechnologien und Lösungen voll ausschöpft.“

In der TDK Environmental Vision 2035 hat sich TDK das Ziel gesetzt, den sozialen Wert des Unternehmens zu steigern und so zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen, indem mit einem ökologischen Fußabdruck gearbeitet wird, der den natürlichen Kreislauf nicht belastet. TDK ergreift Maßnahmen, um bis zum Geschäftsjahr 2025 den weltweiten Gesamtstromverbrauch des TDK Konzerns mindestens zu 50 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu decken.

*1: Internationale Initiative von Climate Group, einer internationalen Umwelt-NGO, in Zusammenarbeit mit CDP. Zur Initiative gehören Unternehmen, die sich verpflichten, ihren Stromverbrauch im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Weltweit gibt es rund 391 Mitgliedsunternehmen (Stand: Dezember 2022).
*2. https://www.there100.org/re100-members  

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte TDK einen Umsatz von 15,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 117.000 Mitarbeiter weltweit.

Kontakt für Medien

Telefon Mail
Frank TRAMPNAU TDK Management Services GmbH
Düsseldorf, Deutschland
+49 211 9077 127 frank.trampnau@managementservices.tdk.com